Baliza V16 con geolocalización: todo lo que cambia en 2026
La baliza V16 con geolocalización sustituirá a los triángulos de emergencia y se convertirá en el único medio legal para señalizar un vehículo inmovilizado en la calzada a partir del 1 de enero de 2026, según lo establecido en el Real Decreto 159/2021 de la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Reglamento General de Vehículos (RD 2822/1998).
Este dispositivo de preseñalización de peligro marcará un antes y un después en la seguridad en carretera, ofreciendo mayor visibilidad, rapidez de aviso y conectividad con la plataforma DGT 3.0.
Este cambio normativo busca reducir el riesgo de atropellos y mejorar la señalización de los vehículos inmovilizados en carretera.
¿Qué es la baliza V16 y por qué será obligatoria?
La baliza V16 es un dispositivo de preseñalización de peligro que se coloca en el techo del vehículo cuando este queda detenido por avería o accidente.
A diferencia de los triángulos, no obliga al conductor a salir del coche, lo que supone una mejora crucial en la seguridad en carretera.
¿A partir de qué fecha es obligatorio llevar el dispositivo V-16 conectado?
El dispositivo V-16 será obligatorio desde el 1 de enero de 2026. A partir de esa fecha, los triángulos dejarán de ser válidos y la baliza conectada será el único sistema legal de preseñalización de peligro para vehículos inmovilizados en carretera.
Características principales de la baliza V16 homologada por la DGT
- Luz de emergencia intermitente certificada.
- Resistente a la lluvia y carcasa antigolpes.
- Funcionamiento con pilas o batería recargable.
- Incorporación de tarjeta eSIM para transmitir la ubicación del vehículo.
- Geolocalización con datos de conectividad hasta 2038 sin coste adicional.
- Conexión obligatoria con la plataforma DGT 3.0.

Baliza V16 emergencia conectada DGT 3.0
Normativa y obligatoriedad
¿Qué tipo de vehículos deben llevar la baliza V16?
La obligación alcanza a los turismos, vehículos mixtos, automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses, según lo establecido en el Anexo XII del Reglamento General de Vehículos (Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre).
Quedan exentos de obligación las motocicletas, ciclomotores y cuatriciclos ligeros.
¿Deben llevar los transportes de mercancías peligrosas el dispositivo V-16?
Sí. Precisamente por razones de estricta seguridad, los vehículos que transportan mercancías peligrosas deben contar con la baliza V16 conectada a partir del 1 de enero de 2026, al gual que turismos, vehículos mixtos y autobuses, conforme al Reglamento General de Vehículos.
En el ámbito internacional, se considera válido que el vehículo lleve únicamente la señal V16. No obstante, en circulación internacional por territorio español, se admite el uso de los triángulos tradicionales como complemento.
¿El dispositivo V-16 es válido en todas las Comunidades Autónomas?
Sí, es válido en todo el territorio nacional. La plataforma DGT 3.0 remite las coordenadas a la DGT, al Servei Català de Trànsit y a la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
¿La baliza puede ser usada en el resto de Europa?
Sí, una baliza V16 puede ser usada en el resto de Europa, pero es importante saber que en la mayoría de países europeos los triángulos de preseñalización siguen siendo obligatorios, por lo que la baliza V16 no los sustituye fuera de España.
Los vehículos matriculados en España pueden utilizar la baliza V16 conectada en otros países firmantes de la Convención de Viena de 1968, ya que se considera que cumplen la normativa local si portan un dispositivo homologado.
¿Será necesario seguir llevando y usando los triángulos?
No. Desde el 1 de enero de 2026, los triángulos de preseñalización dejarán de ser válidos en España y serán sustituidos por la baliza V16 conectada, que se convierte en el dispositivo obligatorio.
Hasta finales de 2025 los triángulos seguirán siendo aceptados, y podrán usarlos los vehículos extranjeros que circulen en España en régimen de circulación internacional.
Periodo de flexibilidad y adaptación
Aunque la obligación de usar la baliza V16 conectada entra en vigor el 1 de enero de 2026, la DGT aplicará un periodo de flexibilidad inicial. Durante este tiempo, los agentes priorizarán la información y concienciación sobre la nueva normativa antes que las sanciones.
El objetivo es consolidar el sistema y facilitar que los conductores se adapten sin un exceso de multas desde el primer día.
Alta protección respiratoria a su medida con la máxima comodidad.
Uso y colocación de la baliza v16
¿Dónde debe llevarse?
La baliza V16 debe guardarse en un lugar accesible dentro del vehículo, como la guantera o el bolsillo de la puerta, para poder cogerla y activarla sin salir del coche. Es recomendable revisar periódicamente la batería para asegurar que está lista en caso de emergencia.
¿Dónde debe colocarse?
La baliza V16 debe situarse en la parte más alta del vehículo, preferiblemente en el techo, utilizando su base magnética para garantizar máxima visibilidad.
Si la altura del vehículo lo impide (autobuses o camiones), se coloca en la puerta del conductor o en el lateral más elevado.
Debe activarse desde el interior, sacándola por la ventanilla sin necesidad de bajar del coche, y comprobar que queda bien fijada y encendida.
En vehículos pesados, rígidos, articulados o autobuses, podrá colocarse en la parte posterior o lateral, siempre que sea seguro. Y en vehículos con carrocería de aluminio o techo de cristal, se recomienda el uso de soportes con ventosa u otros accesorios de sujeción.
¿Debo permanecer en el interior del vehículo tras colocarla?
Según el artículo 130.3 del Reglamento General de Circulación, los ocupantes deben abandonar el vehículo si existe un lugar seguro. Si no es posible, permanecerán en el habitáculo con el cinturón abrochado y la baliza V16 activada en el techo.
Si puedes salir con seguridad, hazlo por el lado contrario al tráfico, ponte el chaleco reflectante, aléjate del carril y sitúate, si es posible, detrás de la barrera de protección.
¿Cómo debo señalizar en caso de caída de mercancía?
Si el vehículo queda inmovilizado, activa las luces de emergencia y coloca la baliza V16 en el punto más alto para alertar a otros conductores.
La carga sobresaliente debe señalizarse con la señal V20 (panel blanco con franjas rojas diagonales) en la parte posterior. Por la noche, añade luces rojas y blancas, y si la carga sobresale más de 40 cm, coloca también luces laterales.
En carreteras de doble sentido, usa dos triángulos (delante y detrás); en vías de sentido único, coloca uno detrás.

Funcionamiento y conectividad
¿Cómo advertirá el resto de conductores que mi vehículo está inmovilizado?
Enciende las luces de emergencia para alertar de inmediato a los demás conductores. Coloca la baliza V16 conectada en el techo o en el punto más alto del vehículo, ésta emite una luz de emergencia visible 360º y transmite la ubicación del vehículo inmovilizado a la plataforma DGT 3.0, lo que permite avisar a otros conductores en tiempo real.
¿Cómo sabrán el resto de conductores que he tenido un accidente?
La baliza V16 emite una luz intermitente visible hasta 1 km, alertando de inmediato a otros conductores. También, transmite tu ubicación exacta y señal de accidente mediante GPS y SIM integrada a la plataforma DGT 3.0. Lo que permite a la DGT redistribuir esta información en tiempo real a navegadores, aplicaciones y vehículos conectados, garantizando que el aviso llegue de forma rápida y segura.
¿Una vez activada, cómo manda la señal?
Su chip GPS determina la ubicación exacta y la tarjeta SIM integrada la envía automáticamente y de forma anónima a la plataforma DGT 3.0, todo ello de forma automática. La transmisión se repite cada 100 segundos mientras la baliza esté encendida.
¿Con la baliza V-16 estoy geolocalizado en todo momento?
No. La baliza V16 conectada solo transmite la ubicación del vehículo cuando se activa en una emergencia. No funciona como un sistema de rastreo continuo ni envía datos de forma permanente. No permite seguimiento continuo ni control de velocidad.
Homologación y sanciones
¿Cómo distinguir si la baliza está homologada?
La baliza V16 homologada debe llevar un código grabado permanente que empiece por LCOE o IDIADA, nunca en una pegatina removible. Ese código debe coincidir con el listado oficial de la DGT, donde aparecen todas las marcas y modelos autorizados junto con su fecha de certificación.
El dispositivo también debe mostrar un distintivo oficial de homologación visible en la carcasa. En los modelos más recientes, el embalaje debe indicar claramente su conectividad con la plataforma DGT 3.0, requisito imprescindible para transmitir la ubicación en caso de emergencia.
¿Qué ocurre si no la llevo?
Desde el 1 de enero de 2026, no llevar la baliza V16 conectada y homologada será sancionado.
La multa es de 80 euros en controles rutinarios por infracción leve. Si la ausencia de la baliza provoca un accidente grave, la sanción puede llegar a 200 euros, aunque no implica pérdida de puntos del carné.
Algunas aseguradoras podrían repercutir costes o aplicar franquicias más altas por negligencia. No contar con la baliza homologada aumenta el riesgo de seguridad, ya que tu posición no se compartirá con la plataforma DGT 3.0, dificultando la localización en emergencias.
¿La baliza con geolocalización va a estar personalizada con la matrícula?
No, la DGT solo recibe la ubicación del vehículo detenido.
¿Estoy obligado a dar mis datos o dar de alta mi dispositivo?
No. La baliza V16 conectada transmite únicamente la ubicación del vehículo detenido, nunca la matrícula ni datos personales del conductor.
La información enviada a la DGT 3.0 es anónima y solo se activa en caso de emergencia. No existe obligación de registrar la baliza con la matrícula ni darla de alta en la DGT.
Algunos fabricantes pueden pedir datos para sus propias aplicaciones, pero esto no es un requisito oficial. Los vehículos nuevos tampoco incorporarán la baliza de serie: deberá adquirirse aparte.
Conectividad y validez
¿El dispositivo V-16 debe estar conectado con la plataforma DGT 3.0?
Sí. Desde el 1 de enero de 2026, la baliza V16 conectada será obligatoria y deberá transmitir su ubicación a la plataforma DGT 3.0. Hasta esa fecha, se pueden seguir utilizando las balizas sin conexión y los triángulos de emergencia tradicionales.
¿Por qué es mejor comprar un dispositivo V-16 conectado?
La baliza V16 conectada será el único dispositivo legal de preseñalización en España desde el 1 de enero de 2026.
Evita el riesgo de atropello, ya que no obliga al conductor a salir del vehículo para señalizar. Gracias a su conexión con la plataforma DGT 3.0, transmite la ubicación exacta y alerta de inmediato a otros conductores y servicios de emergencia.
Comprar ahora una versión conectada te ahorra una doble inversión y asegura que tu vehículo esté adaptado a la normativa vigente.
¿Cómo pago la conectividad? ¿Cuántos años de conectividad tengo?
No tienes que pagar nada: la conectividad de la baliza V16 certificada está incluida en el precio de compra y no requiere cuotas ni suscripciones adicionales.
La normativa garantiza una conectividad mínima de 12 años en todas las balizas homologadas. Para conocer la duración exacta de tu dispositivo, revisa la fecha de caducidad impresa en el envase o en la carcasa de la baliza.
¿Las balizas V-16 no conectadas podrán seguir utilizándose?
No. Desde el 1 de enero de 2026, las balizas V16 sin conexión dejarán de ser legales en España para señalizar un vehículo inmovilizado. Hasta esa fecha podrás seguir utilizándolas, pero después será obligatoria una baliza V16 conectada a la DGT 3.0.
¿Todos los V-16 que se anuncian como conectados lo están realmente?
No. Solo son válidas las balizas V16 conectadas y homologadas que figuran en el listado oficial de la DGT.
La verificación debe hacerse siempre en la web de la DGT, comprobando que la marca y modelo aparecen en el listado autorizado.

Casos especiales
¿Son visibles en carreteras con curvas?
No siempre. La luz física de la baliza V16 puede quedar oculta en curvas o cambios de rasante, igual que ocurre con los triángulos de emergencia. En tramos rectos o con baja visibilidad (noche, niebla, lluvia), la baliza sigue siendo visible en 360º hasta 1 km.
No obstante, las balizas homologadas y conectadas ofrecen visibilidad virtual: envían la ubicación a la plataforma DGT 3.0, que alerta a otros conductores a través de navegadores y aplicaciones de movilidad.
¿Si la avería ocurre en un túnel, el dispositivo manda la señal a la DGT?
Sí. La baliza V16 conectada envía la señal a la plataforma DGT 3.0 incluso dentro de un túnel, gracias a las redes IoT especializadas.
Si no hubiera cobertura, la baliza seguirá funcionando como señal luminosa y almacenará la información para transmitirla en cuanto se restablezca la conexión.
¿Deben llevar las motos también un dispositivo V-16?
No. Las motocicletas no están obligadas a llevar la baliza V16. La obligación aplica únicamente a turismos, vehículos mixtos, transporte de mercancías y autobuses.
Aun así, su uso en motos es muy recomendable para aumentar la visibilidad y la seguridad en caso de avería.
La exención se debe a que las motos, a diferencia de los coches, nunca estuvieron obligadas a llevar triángulos de emergencia, lo que se mantiene con la normativa de la baliza V16.
¿Si vendo mi vehículo debo incluir la baliza?
No. Al vender tu vehículo no estás obligado a entregar la baliza V16. La responsabilidad recae en el nuevo propietario, quien deberá adquirir una baliza homologada y conectada a la DGT 3.0 a partir del 1 de enero de 2026.
Es recomendable desvincular cualquier registro o dato personal asociado a tu baliza antes de la venta, para garantizar tu privacidad.
¿Si tengo varios vehículos necesito una baliza en cada uno?
No necesariamente: la baliza V16 puede trasladarse entre vehículos si los usas de forma individual. Eso sí, la normativa exige que cada vehículo en circulación disponga de un dispositivo de preseñalización.
Esto significa que la baliza debe estar dentro del vehículo que conduces en ese momento para poder utilizarla en caso de emergencia. Por lo que si no quieres correr el riesgo de compartir una sola baliza y evitar olvidos o incidentes simultáneos, lo recomendable es llevar una baliza en cada vehículo.
¿Si cambio de coche hay que configurar la baliza?
No. La baliza V16 no está vinculada a un vehículo concreto, por lo que puedes trasladarla y usarla en tu nuevo coche sin necesidad de configuración.
Solo en el caso de que la baliza esté asociada a un servicio de geolocalización con datos personales, deberás desvincularla del vehículo anterior antes de venderlo, para evitar que el nuevo propietario reciba alertas relacionadas contigo.
¿En renting quién debe suministrar la baliza?
En un contrato de renting, la empresa de renting es la responsable de entregar el vehículo equipado con una baliza V16 homologada y conectada. Esto forma parte del equipamiento obligatorio exigido por la normativa que entra en vigor el 1 de enero de 2026.
El conductor, una vez recibida la baliza, es el encargado de utilizarla correctamente para señalizar cualquier emergencia o avería.
¿Si compro un vehículo nuevo, el concesionario debe suministrarme la baliza?
No. El concesionario no está obligado a entregar la baliza V16 al comprar un vehículo nuevo. La responsabilidad recae en el propietario, que debe adquirir una baliza V16 conectada y homologada para cumplir con la normativa desde el 1 de enero de 2026.
Sanciones y ventajas
¿Pueden ponerme una multa por no llevar la señal V16 conectada?
Sí. Desde el 1 de enero de 2026, no llevar una baliza V16 conectada y homologada será sancionable. La infracción se considera leve, pero la multa puede llegar hasta los 200 euros.
La DGT ha anunciado un periodo de transición inicial, durante el cual los agentes informarán a los conductores en lugar de sancionarlos. Pasado ese periodo, la sanción económica entrará en vigor de forma plena.
¿Cómo funciona la plataforma DGT 3.0 y qué datos transmite la baliza V16?
La plataforma DGT 3.0 funciona como un sistema centralizado que recibe, procesa y distribuye información de seguridad vial en tiempo real de dispositivos conectados como las balizas V16. La baliza V16, cuando se activa, envía su ubicación GPS anónima a la DGT, la cual utiliza esta información para alertar a otros conductores y servicios de emergencia a través de paneles de mensaje variable, aplicaciones móviles y sistemas de navegación.
No transmite datos personales ni matrícula: solo la posición exacta del vehículo detenido para avisar a otros conductores y reducir riesgos.