Nuestro centro logístico de Agoncillo, en La Rioja, afronta una nueva etapa de crecimiento con la construcción de una nave de 10.000 m² que albergará un nuevo almacén automatizado con tecnología AutoStore.
El proyecto da continuidad a la evolución de nuestras instalaciones, que comenzaron su actividad logística en 2005 y que, con esta nueva ampliación, reforzarán su papel dentro de la estructura logística del Grupo Würth en Europa. Pedro Montenegro, director de Logística, Master Service y Servicios Generales de Würth España, comenta:
En el proyecto de crecimiento que tiene la compañía, el centro de Agoncillo va a jugar un papel importante.
La previsión es que la obra civil de la nueva nave esté finalizada a finales de 2027 y que el nuevo almacén entre en funcionamiento en 2029.

Un nuevo almacén basado en tecnología AutoStore
Una de las principales novedades de la ampliación será la incorporación de AutoStore, un sistema de almacenamiento basado en una estructura cúbica, modular y flexible que permite aprovechar el espacio disponible y en el que los robots se desplazan sobre raíles para gestionar los productos almacenados.
El futuro almacén estará equipado principalmente con robots, alrededor de un centenar, y contará también con presencia de personal.
Junto a AutoStore, la nueva nave incorporará además un sistema de oxirreducción para la prevención de incendios. Esta tecnología modifica la composición de la atmósfera en un espacio cerrado, reduciendo de forma controlada el nivel de oxígeno mediante la inyección de nitrógeno para evitar que el fuego pueda iniciarse o propagarse.
Más de dos décadas de evolución logística
En el año 2000 adquirimos los primeros 41.000 m² en el polígono El Sequero y en 2005 comenzaron a funcionar las instalaciones logísticas. Una década después, el centro afrontó una importante ampliación de 25.000 m², que incorporó un nuevo almacén automatizado, un edificio de recepción con 12 muelles de carga, un aparcamiento con capacidad para 300 vehículos y mejoras en la línea de preparación de pedidos.
Hoy, desde nuestro centro logístico de Agoncillo salen alrededor de dos millones de pedidos al año y contamos con una plantilla de aproximadamente 240 personas (200 de las cuales son personas internas y 40 red de ventas).
Innovación aplicada a nuestros procesos logísticos
El nuevo proyecto se suma a otras tecnologías que ya forman parte del día a día del centro.
Entre ellas se encuentra el picking por voz, que guía al personal mediante instrucciones auditivas y facilita la preparación de pedidos, así como el uso de cámaras de alta resolución, destinadas a garantizar la trazabilidad de cada pedido.

También hemos incorporado robots móviles autónomos (AMR), capaces de desplazar cientos de kilos dentro de los almacenes, y contamos con 2.650 placas solares para autoconsumo instaladas en la cubierta del edificio, que aportan actualmente alrededor del 40 % de la energía eléctrica que demanda el centro.

Agoncillo amplía su papel dentro del Grupo Würth
La evolución del centro permitirá ampliar progresivamente el alcance de su actividad logística más allá de nuestro mercado. Tal y como señala Pedro Montenegro:
«Desde aquí vamos a dar servicio a otras empresas que tiene el Grupo Würth repartidas por diferentes países de Europa».
Con esta nueva ampliación, seguimos avanzando en la evolución de nuestro centro logístico de Agoncillo, incorporando nuevas tecnologías y capacidades para afrontar las necesidades logísticas de los próximos años y acompañar el crecimiento del Grupo Würth.